Utilizzando i gripper in spugna Kenos® KVG120 di Piab, Dromont Group ha progettato un sistema pick-and-place di successo per una linea di produzione di vernici presso una delle principali aziende chimiche del Regno Unito.
Dromont Group fornisce soluzioni e impianti automatizzati per vernici, inchiostri e rivestimenti e altre sostanze chimiche. Uno dei clienti di Dromont è un'importante azienda chimica britannica a cui occorreva un sistema efficiente per la movimentazione dei fusti in una linea di produzione di vernici.
La linea di produzione è suddivisa in quattro fasi principali. Innanzitutto, tutti i contenitori vengono controllati per verificare la presenza di perdite. In secondo luogo, i contenitori passano per diverse stazioni di riempimento per ricevere basi liquide e pigmenti e, successivamente, i coperchi per la chiusura. La terza fase, prima della pallettizzazione finale, è il processo di miscelazione in cui i fusti vengono portati a otto miscelatori giroscopici.
Nella nuova soluzione di Dromont, la fase di miscelazione è completamente gestita dai gripper in spugna Kenos® KVG120 di Piab. I gripper in spugna sollevano i contenitori dal nastro trasportatore e li posizionano all’interno dei miscelatori. Una volta completata la miscelazione, i fusti vengono depositati nuovamente sul nastro per essere trasportati alla fase finale.
A ogni miscelatore giroscopico corrisponde un sistema pick-and-place composto da due gripper in spugna Kenos® KVG120. Ciò consente la movimentazione di contenitori da 2,5-10 litri con diametri, altezze e pesi diversi, senza cambiare tool. Un singolo gripper Kenos è in grado di prelevare tre piccoli fusti da 2,5 litri contemporaneamente in un ciclo di sei fusti al minuto, mentre per i grandi contenitori da 10 l sono necessari entrambi i gripper per una velocità di ciclo di due fusti al minuto.
"Abbiamo scelto i gripper in spugna Kenos® KVG di Piab per la loro flessibilità e affidabilità. Non solo consentono la movimentazione di fusti multiformato, ma sono anche in grado di movimentare contenitori di materiali diversi, con coperchi in plastica o metallo, garantendo sempre una presa stabile e sicura. Prima di scegliere Piab, utilizzavamo una pinza meccanica autocentrante che non garantiva una presa affidabile. Abbiamo anche provato un sistema con ventose rigide, ma queste non permettevano di avere un unico tool, con conseguenti tempi di fermo macchina per la manipolazione dei vari formati. L’esperienza dei tecnici Piab e di Davide Revello di TMA, distributore autorizzato Piab, ci ha guidato nella scelta della tecnologia più adatta”, afferma Andrea Messa, Ingegnere meccanico di Dromont Group e responsabile del progetto.
"Con le soluzioni di Piab siamo stati in grado di costruire una linea estremamente innovativa e ad alta velocità. La velocità di movimentazione dei fusti è aumentata di oltre il 50%," aggiunge Martina Zecchetti, Business Development di Dromont Group.
"Ci siamo rivolti a Piab anche per la chiusura dei fusti. I sistemi che inseriscono i coperchi, infatti, li prelevano da pile verticali con le ventose a doppia durezza DURAFLEX® dell’azienda svedese”, conclude Andrea Messa di Dromont Group.
I sistemi di presa a vuoto Kenos® KVG di Piab sono sviluppati per semplificare i processi di movimentazione in svariati settori, quali ad esempio legno, ceramica, packaging, ecc. È una gamma versatile, basata su gripper in spugna tecnica, progettata per la manipolazione di un’ampia varietà di oggetti con forme, dimensioni e densità diverse. La maggior parte dei sistemi di gripper può essere dotata di generazione di vuoto integrata, basata sulle cartucce COAX® di Piab, come i gripper utilizzati da Dromont, o predisposta per la generazione di vuoto separata, utilizzando una pompa a palette o una soffiante a canale laterale.
La tecnologia di generazione del vuoto COAX® di Piab riduce al minimo il consumo di energia, offrendo al contempo una presa sicura e veloce grazie all’elevata portata iniziale. L’unità pompa può fornire prestazioni elevate anche quando la pressione di alimentazione è bassa o fluttuante. Ciò è stato dimostrato in test comparativi indipendenti condotti presso l’istituto Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU di Dresda, in Germania. I test hanno dimostrato che gli eiettori Piab richiedono una quantità d’aria compressa notevolmente inferiore per ottenere lo stesso risultato di eiettori di altri fornitori. Di conseguenza, il loro utilizzo riduce il costo dell'alimentazione dell'aria compressa e quindi il costo totale di produzione.
Le ventose DURAFLEX® a doppia durezza di Piab sono realizzate con un materiale speciale che combina l’elasticità della gomma con la resistenza del poliuretano, non lascia segni sugli oggetti movimentati e ha un’eccezionale memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli.
Dromont Group
Dromont Group è noto in tutto il mondo come leader innovativo nei sistemi automatizzati per la produzione di sostanze chimiche, quali vernice, nonché nel settore alimentare, cosmetico e farmaceutico. Il gruppo a conduzione familiare si è sviluppato nel tempo grazie a un'innovazione e a una crescita costanti, resi possibili da continui investimenti in ricerca e sviluppo e da persone di talento. L'ampia gamma di Dromont, che comprende numerosi brevetti, consente la progettazione di processi automatizzati che soddisfano i più elevati standard di sicurezza, dai singoli macchinari alla fabbrica completa.
Per maggiori informazioni
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Torino, Italia