Impiegando i gripper Kenos® della serie KVG e KVGL di Piab, Eklego ha progettato e realizzato un impianto di fine linea all'avanguardia che permette di gestire diversi tipi di scatola a seconda delle necessità del processo e delle esigenze del cliente finale.
I sistemi di presa Piab installati da Eklego sono 4: n.2 Kenos® KVG60, n.1 Kenos® KVG120 e n.1 Kenos® KVGL.
I gripper Kenos® KVG prelevano, da un nastro trasportatore, dei componenti/assiemi cilindrici di vari formati e con diverse finiture superficiali (carta, plastica ecc…) avvolti da film termoretraibile. Essi vengono poi inseriti all’interno di scatole di cartone, automatizzando un processo precedentemente gestito manualmente. Il sistema automatico attiva i gripper Kenos® KVG60 o KVG120 a seconda che venga prelevato un singolo pacchetto o due pacchetti, in funzione dello specifico ordine del cliente.
Le scatole vengono quindi chiuse e nastrate, con una produzione di 2 scatole al minuto.
Successivamente il gripper Kenos® KVGL preleva le scatole e le posiziona sul pallet a fine linea. Vengono manipolate scatole di varie dimensioni e con peso variabile fino a 30 Kg. In tutto sono movimentati 19 formati differenti.
"Prima di utilizzare Piab, il problema era quello della mancanza di affidabilità di presa, in particolare durante la manipolazione delle scatole di formato più pesante, che devono effettuare anche una rotazione di 180°" afferma Angelo Bertazzolo, Responsabile Tecnico e Titolare di Eklego.
"Grazie alle soluzioni Piab, siamo riusciti ad incrementare la produttività del 30%. Abbiamo provato anche un altro fornitore di gripper in spugna tecnica, ma le prestazioni non garantivano la stessa sicurezza. Per quanto riguarda il prezzo, il prodotto Piab è leggermente più costoso, ma il vantaggio in termini di prestazioni, assistenza allo sviluppo, e supporto tecnico compensa l’extra costo dell'investimento. Siamo così soddisfatti delle soluzioni adottate e dei tempi di risposta dei tecnici di Piab e di Europair, distributore autorizzato Piab, che continueremo a collaborare con loro anche in progetti futuri" aggiunge Angelo Bertazzolo.
I sistemi di presa a vuoto Kenos® di Piab sono sviluppati per semplificare i processi di movimentazione in svariati settori industriali e molti ambiti applicativi. Si tratta di una gamma versatile, basata su gripper in spugna tecnica o a ventose, studiata per la manipolazione di un'ampia varietà di oggetti con forme, dimensioni e materiali differenti. I sistemi di presa Kenos® possono essere dotati di generazione del vuoto integrata tramite gli eiettori multistadio COAX® di Piab, come nel caso dei gripper installati da Eklego, o predisposti per la generazione di vuoto esterna, mediante ad esempio pompa elettrica soffiante a canali laterali
La serie Kenos® KVG è disponibile in 2 taglie di larghezza, KVG60 e KVG120. Sono gripper completamente configurabili in termini di lunghezza, tipo di foratura della spugna o di ventose, tipologia di tecnologia interna (a valvole autoescludenti o a foro calibrato) o di generatore di vuoto, e permettono di manipolare svariate tipologie di oggetti di diversi settori industriali, dall’industria del mobile al packaging.
La serie Kenos® KVGL è disegnata principalmente per la manipolazione di scatole. I gripper KVGL, oltre ad essere anch’essi completamente configurabili, presentano un sistema di montaggio della spugna che consente una rapida sostituzione in caso di usura, senza richiedere l’intervento di manutentori specializzati o l’utilizzo di utensili, incrementando così la produttività dell’impianto.
La tecnologia di generazione del vuoto COAX® di Piab riduce al minimo il consumo di energia, offrendo al contempo una presa sicura e veloce, grazie alla sua elevata portata iniziale. L’unità pompa può fornire prestazioni elevate anche con pressione di alimentazione bassa o fluttuante. Ciò è stato dimostrato in test comparativi indipendenti condotti da “Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU” di Dresda. Questi test hanno dimostrato che gli eiettori Piab richiedono una quantità d’aria compressa notevolmente inferiore per ottenere lo stesso risultato di eiettori di altri fornitori. Di conseguenza, il loro utilizzo riduce il costo di fornitura di aria compressa e quindi il costo totale di produzione.
Eklego Srl
Eklego è un’azienda giovane, nata nel 2018, che sviluppa, progetta e realizza sistemi di automazione, visione e robotica con particolare attenzione ai requisiti di flessibilità, efficienza e sostenibilità.
L’esperienza dei membri del team di Eklego in ruoli di responsabilità in ambito engineering e manufacturing presso multinazionali di diversi settori consente di mettere a disposizione del cliente una capacità analitica strutturata, in grado di creare valore aggiunto attraverso una dettagliata analisi del processo e la conseguente proposta di applicazioni e soluzioni customizzate. Inoltre, gli accordi commerciali con alcuni fornitori strategici permettono di proporre in molte applicazioni soluzioni uniche e non replicabili.
Eklego è specializzata in macchine per imballaggio, isole robotizzate per scarico componenti-assiemi, isole robotizzate per pallettizzazione e impianti automatici di pick and place.
Maggiori informazioni
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy